This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双通道电源选择器开关/LDO

Guru**** 2558910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881974/dual-channel-power-source-selector-switch-ldo

主题中讨论的其他器件:TPS2121

您好!

我正在为我的电机驱动应用寻找额定电流为2A 的双通道电源选择开关(双输入和单输出)。

我的输入如下

1.电源1 (电池):3V (最大值)和2.5V (最小值)

电源2 (来自 LDO): 3V  

让我知道任何额定电流为2A、RDS 极低(Mohms)的选择器开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    请查看 TPS2121

    此致、

    Rakesh