Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
您好、支持团队、
我们的客户现在正在使用 TPS51206。
客户按如下方式使用它:
VDD、S3和 S5已连接、并为它们施加3.3V 电源。
VLDOIN 和 VDDQSNS 连接在一起、并为它们施加1.5V 电源。
在正常上电序列中、首先向 VDD、S3和 S5施加3.3V 电压、然后向 VLDOIN 和 VDDQSNS 施加1.5V 电压。
在正常断电序列中、先关闭 VDD、S3和 S5、然后关闭 VLDOIN 和 VDDQSNS。
客户了解,根据数据表中“7.3.6上电和断电顺序”的说明,这些序列不会出现问题。
在这里、我会询问一些有关电源序列的问题。
[问题]
问题1. 是否允许先向 VLDOIN 和 VDDQSNS 施加1.5V 电压、然后向 VDD、S3和 S5施加3.3V 电压以启动?
问题2. 是否允许先关闭 VLDOIN 和 VDDQSNS、然后关闭 VDD、S3和 S5?
查看过去的线程、我想 Q1和 Q2都可以。
但是、作为向客户解释的证据、我想问同样的问题、以确保正确无误。
此致、
M. Tachibana