This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:关于导通和关断序列

Guru**** 2638515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881934/tps51206-about-turn-on-and-turn-off-sequence

器件型号:TPS51206

您好、支持团队、

我们的客户现在正在使用 TPS51206。
客户按如下方式使用它:
VDD、S3和 S5已连接、并为它们施加3.3V 电源。
VLDOIN 和 VDDQSNS 连接在一起、并为它们施加1.5V 电源。

在正常上电序列中、首先向 VDD、S3和 S5施加3.3V 电压、然后向 VLDOIN 和 VDDQSNS 施加1.5V 电压。
在正常断电序列中、先关闭 VDD、S3和 S5、然后关闭 VLDOIN 和 VDDQSNS。
客户了解,根据数据表中“7.3.6上电和断电顺序”的说明,这些序列不会出现问题。

在这里、我会询问一些有关电源序列的问题。
[问题]
问题1. 是否允许先向 VLDOIN 和 VDDQSNS 施加1.5V 电压、然后向 VDD、S3和 S5施加3.3V 电压以启动?
问题2. 是否允许先关闭 VLDOIN 和 VDDQSNS、然后关闭 VDD、S3和 S5?

查看过去的线程、我想 Q1和 Q2都可以。
但是、作为向客户解释的证据、我想问同样的问题、以确保正确无误。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨诺里-圣、  

    Q1和 Q2均正常。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    感谢你的答复。
    我知道。

    此致、
    M. Tachibana