This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:如果只使用一个通道、如何配置引脚

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900904/tps22976-how-to-configure-pins-if-just-using-one-channel

器件型号:TPS22976

大家好、

如果 只使用一个通道、只需检查如何配置引脚即可  

除过孔之外、如果不使用该通道或需要将 EN 等引脚拉至 GND、则其他引脚是否可以悬空。 此外、如果 EN 被拉至 GND、是否会导致问题? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    欢迎使用 E2E!

    我建议将两个通道并联、因为这会为应用增加一些好处、例如能够驱动更大的电流并降低 RON。 这 一个应用手册链接、其中介绍了如何并行使用该器件中的通道。

    如果客户只想坚持使用一个通道、那么将引脚悬空也不会影响应用。 绿色的所有圆圈都可以保持浮动。 TPS22976仍需要 VBIAS 上的电压才能正常工作、因此该引脚不能悬空。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。

    对于 EN2、如果不使用该通道、它是否也可以拉至 GND? 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于不会使用该通道、因此将其接地不应存在任何问题。

    此致、

    Andy Robles