请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22976 大家好、
如果 只使用一个通道、只需检查如何配置引脚即可
除过孔之外、如果不使用该通道或需要将 EN 等引脚拉至 GND、则其他引脚是否可以悬空。 此外、如果 EN 被拉至 GND、是否会导致问题? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
欢迎使用 E2E!
我建议将两个通道并联、因为这会为应用增加一些好处、例如能够驱动更大的电流并降低 RON。 这 是 一个应用手册链接、其中介绍了如何并行使用该器件中的通道。
如果客户只想坚持使用一个通道、那么将引脚悬空也不会影响应用。 绿色的所有圆圈都可以保持浮动。 TPS22976仍需要 VBIAS 上的电压才能正常工作、因此该引脚不能悬空。
此致、
Andy Robles