你(们)好
非常感谢您的帮助。
我对 BQ27510G3 学习 Qmax Cell 0和 Qmax Cell 1有一个问题。
因为我们使用 目标电池进行了学习,并且 使用更新状态02成功学习了 Qmax 0。
我认为学习是可以的、
但我们使用 相同的电池继续充电/充电周期, 突然 更改为 Qmax Cell 0至 Qmax Cell 1。
是 , 我已选中 “数据闪存 状态 ”和 “应用程序状态0至1”。
* 默认 " 0 " 是 Qmax Cell 0 , " 1 " 是 Qmax Cell 1
我们已检查 日志数据
SoC Qmax Cell 0 更新状态0 Qmax Cell 1 更新状态1
100 1857. 02 1950年 00
100 1857. 02 1950年 00
100 1857. 02 1929年 02 <= Qmax cell1突然 ,状态更改为 “02”
100 1857. 02 1929年 02
[ 问题 ]
云您告诉我们, 为什么 BQ27510G3设备将 Qmax Cell 0更改为 Qmax Cell 1??
您能告诉我们 Qmax 电芯变化情况吗?
因为 我们要检查 SOH 电平,如果有时更改 Qmax cell 和 FCC,
我们无法测量 正确 的 SOH 电平。
谢谢、尊重
三月贾斯珀 ( 日本旅游 )