This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:BQ27510G3 Qmax Cell 0 and Qmax Cell 2 relation (BQ27510G3 Qmax Cell 0和 Qmax Cell 2关系),将 Qmax 0更改为 Qmax 1 learning 的触发因素是什么??

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881532/bq27510-g3-bq27510g3-qmax-cell-0-and-qmax-cell-2-relation-what-is-trigger-for-change-to-qmax-0-to-qmax-1-learning

器件型号:BQ27510-G3

你(们)好   

非常感谢您的帮助。

我对 BQ27510G3  学习 Qmax Cell 0和 Qmax Cell 1有一个问题。

因为我们使用 目标电池进行了学习,并且 使用更新状态02成功学习了 Qmax 0。  

我认为学习是可以的、

但我们使用 相同的电池继续充电/充电周期,  突然 更改为 Qmax Cell 0至 Qmax Cell 1。  

是 , 我已选中 “数据闪存 状态 ”和 “应用程序状态0至1”。  

 * 默认 " 0 "  是 Qmax Cell 0  ,   " 1 " 是 Qmax Cell 1    

我们已检查 日志数据  

  

   SoC          Qmax Cell 0  更新状态0        Qmax Cell 1   更新状态1       

   100            1857.           02                 1950年            00

   100            1857.           02                 1950年            00

   100            1857.           02                 1929年            02        <= Qmax cell1突然  ,状态更改为 “02”

   100            1857.           02                 1929年            02

   

[ 问题 ]  

   云您告诉我们, 为什么 BQ27510G3设备将  Qmax Cell 0更改为 Qmax Cell 1??  

   您能告诉我们  Qmax 电芯变化情况吗?  

   因为 我们要检查  SOH 电平,如果有时更改 Qmax cell 和 FCC,  

   我们无法测量  正确  的 SOH 电平。

谢谢、尊重

三月贾斯珀 ( 日本旅游  )

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用电池组配置文件检测功能、请将 IDSELEN 设置为0。

    确保在监测计连接到电池时不会触发重新初始化。 如果监测计在 QMax0和1之间切换、则运行其系统配置检测代码、这表示已重新初始化。