主题中讨论的其他器件: LMZ14201、 LM2902
工具/软件:WEBENCH设计工具
我在电路中将 LM2776开关稳压器用于-5V 基准。 在最坏的情况下、我需要来自该 IC 的200mA 输出电流。 因此、我决定使用 WEBENCH 设计工具来获得帮助。
我为设计工具提供了以下输入:
输入:+5V
输出:-5V
电流:200mA
环境温度:30°C
设计工具创建了一个电路、我在电路设计中遵循了该电路。 但是、当 PCB 打开时、它会尽快加热、并且它的测试点是大约+1.2V、而不是负输出。
如果我移除此电路并打开电路板、其他部分将完美工作。 重新连接此电路时、它会被加热并影响其电源。 它的电源是采用+5V 配置的 LMZ14201。 如果没有 LM2776电路、LMZ14201可以完美地提供5V 电压。 如果存在 LM2776、它将仅提供1.96V (大约)电压。
请告诉我现有设计中可能存在的问题是什么。 下面给出了所用电路。 由 Webench 工具设计。
谢谢!