This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2776:LM2776 IC 在上电后几秒钟内变热

Guru**** 2507565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, LMZ14201, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872110/webench-tools-lm2776-lm2776-ic-getting-hot-within-few-seconds-after-power-up

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: LMZ14201LM2902

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在电路中将 LM2776开关稳压器用于-5V 基准。 在最坏的情况下、我需要来自该 IC 的200mA 输出电流。 因此、我决定使用 WEBENCH 设计工具来获得帮助。

我为设计工具提供了以下输入:

输入:+5V

输出:-5V

电流:200mA

环境温度:30°C


设计工具创建了一个电路、我在电路设计中遵循了该电路。 但是、当 PCB 打开时、它会尽快加热、并且它的测试点是大约+1.2V、而不是负输出。

如果我移除此电路并打开电路板、其他部分将完美工作。 重新连接此电路时、它会被加热并影响其电源。 它的电源是采用+5V 配置的 LMZ14201。 如果没有 LM2776电路、LMZ14201可以完美地提供5V 电压。 如果存在 LM2776、它将仅提供1.96V (大约)电压。

请告诉我现有设计中可能存在的问题是什么。 下面给出了所用电路。 由 Webench 工具设计。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要有关您的应用的更多详细信息。 使用的负载是什么? 有多少电路板/IC 显示了此问题? 您能否测量 Vin、Iin、Vout、Iout 和 Cfly 两端的电压(差分探头或使用示波器减去每个端子到 GND 的电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
         LM2776的负载是一款用于传感目的的运算放大器 LM2902、因为它需要差动输入。 我使用 LM2776测量的是、

    Vin =+1。 96伏

    VOUT =+1.2V)

    使能引脚与 Vin 相同。 我无法测量 Iout。 LM2776的封装为 SOT23 - 6。 我还对 IC 上用于引脚识别的标记有疑问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否检查引脚之间的电压? 如果器件损坏、您将看到短路、您可以在 Vin 引脚上保留万用表的一个探针、然后分析所有其他探针。 您对引脚识别有何疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

                我发现了导致发热问题的原因。 由于应用电路和引脚详细信息之间的混淆、我错误地连接了引脚。 现在它不会变热。 我也更改了新 IC。 但现在、我仅针对+5V 输入获得-1.4V 输出。 我使用的是 webench 设计和仿真结果建议的相同封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用全新的 IC、您能否在电路板上隔离我们的器件并进行测试? (只需在输入端连接电源并使用电阻负载)。

    您能否发送您设置的图片?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、设置无法显示。 但我确信、连接会被多次检查。  
    3个电容器状况良好。 没有给定负载。 我们将使用万用表和示波器检查输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对您的问题有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

               我开发了一个独立于电路的电路板并进行了测试。 最后、我发现了导致问题的原因。 它是一个飞跨电容器和一个输出电容器。 µF webench 设计、这两种器件的阻值分别为1 µF 和10 μ F。  我所做的是两件事:

    将飞跨电 µF µF 从1 μ F 更改为0.1 μ F

    将 µF 电容从 µF μ F 更改为1 μ F。

    之后、我从 IC 获得稳定的输出。 在这种变化之前、飞跨电容器在完全充电至输入电压时会遇到问题。 例如 、当输入电压为4.9V 时、C FLY 仅充电至 最高4.5V。 通常、这发生在电路的开通时间。  这会在输出侧造成问题。 在输出引脚上、我只有1.6V 作为负输出。 因此、我决定更改这些电容器值、现在工作正常。  

    如果有人知道导致飞跨电容器在开通时无法充满电的原因、请解释。 此 LM2776电路的输入电源来自+5V LMZ14201TZ 电路。

    注意:我无法在电路中完全实现 webench 设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的这个问题与电荷转移期间的阻抗有关。 它可能与布局(增加寄生电 容)或使用的电容器类型有关。 在中提到的 d/s 中、建议在重负载条件下 Cout 为10uF。  您的负载是什么? (webench 选择设置为 最大电流 )

    您是否遵循了我们关于布局的建议?

    您使用了哪种类型的电容器?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

             是的。 正如您所说的、首先我设计了一个电路来实现我们设计的最大电流消耗(200mA)、然后我从 webench 获得了电路设计、并继续进行该设计。  

            成功生成-5V 输出后,更改的设计(15mA 是实际负载电流)将作为 webench 工具的输入,但我得到的电路与工具为200mA 负载生成的电路相同。  

           因此,我无法找到这一问题的真正原因。 此外、我遵循了数据表中给出的专门针对电容器材料的输入。 我使用过 X5R 和 X7S 的陶瓷电容器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您是否测试过始终相同的 IC? 我是说连接错误。 如前所述、该问题应与电荷转移到 Cfly (以及从 Cfly 到 Cout)期间的阻抗路径有关。 可能影响此行为的因素包括:
    1) 1) Cin、Cout 和 Cfly 之间的比率
    2)布局
    3) 3)电容器类型
    如果需要、您可以查看我们的 EVM (具有与您的初始应用相同的 Cout 和 Cfly)、它工作正常。