This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951

Guru**** 2542650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878572/ucc28951-ucc28951

器件型号:UCC28951

MOSFET A 和 B (全桥部分)在长时间测试的同时快速升温。 对于轻负载 、(A、B)和(C、D)重型负载的 Furthuer 之间的温差至少为10摄氏度、这些 MOSFET 的上升速度非常快、温度差上升到接近50度。 因此我们无法进行测试。 我们已经为这些 MOSFET 使用散热器提供了足够的冷却。

如果这些 MOSFET 以相同的速率上升、则不会让我感到很受心。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    请发送远程信息处理以便更好地理解。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    由于在近两个星期内没有答复区域的请求,我假设你在这段时间内取得了一些进展。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter