请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 MOSFET A 和 B (全桥部分)在长时间测试的同时快速升温。 对于轻负载 、(A、B)和(C、D)重型负载的 Furthuer 之间的温差至少为10摄氏度、这些 MOSFET 的上升速度非常快、温度差上升到接近50度。 因此我们无法进行测试。 我们已经为这些 MOSFET 使用散热器提供了足够的冷却。
如果这些 MOSFET 以相同的速率上升、则不会让我感到很受心。 原因可能是什么?