主题中讨论的其他器件: TPS2121
尊敬的所有人:
我们的客户正在考虑使用 TPS2120。 (在输入电压为22V 和5V 时使用)
请回答以下问题:
1.数据表中介绍了以下内容。
当 Vout = Max400μA 时、是否可以确认电流消耗为典型值300μA μ A (μ A)?
(或者、当输入电压切换时、它是否会成为数据表中描述的基准电流?)
2.如果上述问题是、是否有一个与 TPS2120规格类似但其静态电流值低于 TPS2120的器件?
(我在 Power MUX 类别中进行了搜索、找到了否 如果有一个 IC 可与其他多路复用器在22V 至5V 之间切换输入电压、我很乐意告诉您。)
此致、
是的、奥特伊