This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:TPS2120的静态电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892714/tps2120-quiescent-current-of-tps2120

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2121

尊敬的所有人:

我们的客户正在考虑使用 TPS2120。 (在输入电压为22V 和5V 时使用)

请回答以下问题:

1.数据表中介绍了以下内容。
当 Vout = Max400μA 时、是否可以确认电流消耗为典型值300μA μ A (μ A)?
(或者、当输入电压切换时、它是否会成为数据表中描述的基准电流?)

2.如果上述问题是、是否有一个与 TPS2120规格类似但其静态电流值低于 TPS2120的器件?
(我在 Power MUX 类别中进行了搜索、找到了否 如果有一个 IC 可与其他多路复用器在22V 至5V 之间切换输入电压、我很乐意告诉您。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    欢迎使用 E2E!

    静态电流是电源多路复用器通道输出 INx 至 VOUT 所消耗的电流量。 这是在 VOUT 断开的情况下测量的、仅测量 TPS2120的电流消耗。 正常运行期间、电源的总电流消耗将为 I_LOAD+I_QUIESCENT。

    遗憾的是、我们没有具有较低静态电流的电源多路复用器器件可以处理您的电压轨。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy

    感谢你的答复。

    '静态电流是电源多路复用器通道输出 INx 至 VOUT 所消耗的电流量。 "

    换言之、数据表中描述的静态电流是 Vout 开路时 IN1 (还是 IN2)的电流消耗吗?

    (是否可以确认电流消耗不是 IN1和 IN2的总和?)

    此外、如果您知道如何使用具有较低电流消耗的 TPS2120、请告诉我。
    (例如、在 INx 之前放置一个模拟开关、并在不使用其中一个模拟开关来降低电流消耗时关闭模拟开关。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    数据表中描述的静态电流是用作 TPS2121输出的输入源的电流消耗。

    例如、如果 IN1用作输出、那么 IN1将消耗静态电流。 此测量是在 VOUT =开路(无负载)的情况下完成的、仅测量开关的功耗。

    使用的通道将消耗静态电流、未使用的通道将消耗待机电流。

    静态电流不是您可以限制的、因为这是电源多路复用器输出电源时消耗的电流。

    如果您希望这样做、可以通过添加如您所述的模拟开关或负载开关等集成解决方案来限制待机电流、从而最大限度地降低未使用的电源的电流消耗。

    当开关运行且其中一个通道导通时、电源多路复用器的总电流消耗将为 I_QUIESC+I_STANDBY。

    I_QUIESCENT + I_STANDBY = 300uA + 15uA = 315uA

    此电流消耗是否可用于您的应用?

    此致、

    Andy Robles