This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:VNEG 的上电行为

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901250/tps65132s-power-up-behavior-of-vneg

器件型号:TPS65132S

您好!

根据数据表中的启动图、我们认为 TPS65132S VNEG 输出启动应为其输出电平的一步、但我们发现输出电平为2步。

您能否确认这是正常的?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在5/1/20之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    VNEG 中的步进平坦区似乎超过400ms、这是不正常的。 启动期间 VNEG 上是否存在重负载? 最初、VNEG 上的电流被限制在40mA 或80mA、具体取决于器件寄存器中的 APPS 位。 只有在 VPOS/VNEG 处于稳压状态后、才会为 TPS65132S 发布150mA 的更高电流限值。 因此、我想在启动期间 VNEG 可能会产生重负载、这会导致阶跃。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、辽卡特。

    器件是 TPS65132S、 启动时将要求检查负载。

    如果有任何更新、将在此处发布。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 TIGER。

    此致、

    辽卡特