This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:当负载电流小于4A 时、为什么输出电压会随着输入电压的增加而增加?

Guru**** 1635490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873470/tps54561-why-output-voltage-increases-as-the-input-voltage-increases-when-my-load-current-less-than-4a

器件型号:TPS54561

大家好    ,我使用 TPS54561,我想得到 Vout =12V,但我发现当负载电流小于4A 时,输出电压随着输入电压的增加而增加,最大输出电压将超过13V (大约 V 输入=50V)。如果 Vout=5V 或 Vout=12,但这里没有负载。将不会发生这种情况 是我的原理图的屏幕截图、能帮我吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您是否正在使用定制 EVM? 如果是、您能试试 TI EVM 吗?

    您能否分享 VIN、EN、Vout、SW 的波形。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我没有听到您的反馈、假设问题已解决、我将关闭该主题。 如果您仍然有问题、请重新打开该主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师