您好!
我设计的充电器电路与 bq24600数据表中显示的应用电路几乎相同。 差异如下、
R2:将887k 和909k 并联、而不是900K 电阻器
Q4、Q5:放置 CSD18542 MOSFET 而不是 SiR426 MOSFET
RT1:放置10K 电阻器而不是10k 热敏电阻(仅用于测试)
当我连接28V 输入电压时、测量值低于、(无电池)
VCC:27.40V
VFB:2.20至2.48V
REGN:5.97V
电压基准:3.29V
输入电压:28V
输出电压:11.48V
D4/PG:打开
D3/STAT:闪烁(0.5Hz)
当我将5节串联锂离子电池组连接到充电器时、它不会为电池充电。 但是、充电器可以分别以470mA 和300mA 的电流为1节和2节锂离子电池充电。 我认为、当我们考虑输出电压时、这是正常的。
我还有展示 MOSFET 栅极信号的短视频。 如果它们能帮助您更轻松地分析设计、我可以与您分享它们和 PCB 图像。
请分享您对该问题的看法。
此致。