This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电暂停

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900974/bq24600-charging-suspended

器件型号:bq24600

您好!

我设计的充电器电路与 bq24600数据表中显示的应用电路几乎相同。 差异如下、

R2:将887k 和909k 并联、而不是900K 电阻器

Q4、Q5:放置 CSD18542 MOSFET 而不是 SiR426 MOSFET

RT1:放置10K 电阻器而不是10k 热敏电阻(仅用于测试)

当我连接28V 输入电压时、测量值低于、(无电池)

VCC:27.40V

VFB:2.20至2.48V

REGN:5.97V

电压基准:3.29V

输入电压:28V

输出电压:11.48V  

D4/PG:打开

D3/STAT:闪烁(0.5Hz)

当我将5节串联锂离子电池组连接到充电器时、它不会为电池充电。 但是、充电器可以分别以470mA 和300mA 的电流为1节和2节锂离子电池充电。 我认为、当我们考虑输出电压时、这是正常的。

我还有展示 MOSFET 栅极信号的短视频。 如果它们能帮助您更轻松地分析设计、我可以与您分享它们和 PCB 图像。

请分享您对该问题的看法。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

      VFB 引脚上的电压在内部调节至2.1V、这对应于电池的最大充电调节电压。 VFB 引脚上的电阻分压器用于设置充电调节电压。 您需要更改电阻分压器以考虑您使用的电池电压、因此您无法使用同一电阻分压器网络测试多节电池配置。

    对于 STAT 闪存、请捕获 STAT、VCC、SRN 和 PH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我将100k R1电阻替换为50k、并为5节锂离子电池组提供20.8V 输出电压和2.8A 输出电流。 充电过程大约在400mA 时完成 MOSFET 表面温度最高已达到67C

    我觉得一切都好。 我可能只需要一些优化。

    您能否分享您对我的实验结果的评论?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

      结果的一个问题是 VFB 引脚的实际电压。 如果电池电压低于由 VFB 电阻分压器设置的充电调节电压、则电压不应升至2.1V 以上。 如果电池电压高于 VFB 的104%、则会使电池过压比较器跳闸、并且您会观察到没有充电、因为这是一种故障情况。

    对于电流、这取决于您是否处于 CC 或 CV 充电模式、因为在 CC 模式下、电流仅调节到快速充电电流设置、而电流未调节、仅在 CV 模式下调节输出电压。 因此、如果电池接近充满电状态、则电流会发生变化。

    从一切来看、您是否意味着您没有看到充电问题?