This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:EMI -高频振铃噪声

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891720/lm25085-emi---high-frequency-ringing-noise

器件型号:LM25085

我们看到使用此器件的设计上出现 c 200MHz 振铃。  是否有关于如何查找和修复此问题的建议?

WebBench 仿真是干净的开关波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、  

    我们很高兴 IC 中的随机 LC 振荡电路具有一个 SW 节点波形、该波形接近具有更快上升时间的单位阶跃响应。

    振铃能量可通过以下方式降低:

    1.减少寄生虫

    -通过将小值(低 ESL)输入电容放置在靠近 IC PVIN 和 PGND 引脚的位置、可以降低高频环路电感

    2.缩短开关节点上的上升时间

    与启动电容器串联的电阻器会减慢 SW 节点上的上升时间...会导致启动电阻较大时的效率下降(=较慢的上升时间)

    资源

    https://www.ti.com/lit/an/slua831a/slua831a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marshall,

    我想应用手册中的不同部分在内部必须非常相似?

    我更愿意通过更改组件来解决此问题、而不是修改 PCB。  我们在4mm 的电源引脚范围内放置了4u7电容器、并按照数据表建议在 Vcc 上使用极低的 ESR 电容器。   

    除其他外、最好能够比 WebBench 更准确地对其进行建模。  LM25085是否有 SPICE 模型?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压理论不会改变其他控制器、转换器或模块。

    对高频 EMI 建模具有挑战性。 S 参数已在 PCB + IC 上运行、但并非始终提供真实的结果。

    我们提供了瞬态模型。

    https://www.ti.com/product/LM25085/toolssoftware