我们看到使用此器件的设计上出现 c 200MHz 振铃。 是否有关于如何查找和修复此问题的建议?
WebBench 仿真是干净的开关波形。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nicholas 您好、
我们很高兴 IC 中的随机 LC 振荡电路具有一个 SW 节点波形、该波形接近具有更快上升时间的单位阶跃响应。
振铃能量可通过以下方式降低:
1.减少寄生虫
-通过将小值(低 ESL)输入电容放置在靠近 IC PVIN 和 PGND 引脚的位置、可以降低高频环路电感
2.缩短开关节点上的上升时间
与启动电容器串联的电阻器会减慢 SW 节点上的上升时间...会导致启动电阻较大时的效率下降(=较慢的上升时间)
资源
您好!
降压理论不会改变其他控制器、转换器或模块。
对高频 EMI 建模具有挑战性。 S 参数已在 PCB + IC 上运行、但并非始终提供真实的结果。
我们提供了瞬态模型。