This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:升压模式下的 LM5176型号

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5118, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900671/webench-tools-lm5176-lm5176-model-in-boost-mode

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5118TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 Web Bench Designer 开发使用 LM5176器件的降压/升压转换器

8 < Vin < 36V

Vout = 12V

Iout = 5安培

已运行 VIN = 22V 和8V 时的瞬态仿真。  输出电压以相对较低的噪声达到12V。  

输出电容器是 WebBench 的默认值: 3个22 μ F 陶瓷电容器和2个180 μ F 电容器

报告文件中的 BOM 指示了以下组件

22 μ F 器件- TDK PN C2012X5R1V226M125AC

180 μ F 器件- Samsung PN CL10C161JB8NNNC

当我用 TDK 数据表中的简单 R-L-C 模型替换22uF 部件(R=20 m Ω、L=.480nH、C=22uF)时 、8Vin 仿真(升压)指示输出端存在1V 噪声。

22Vin 降压结果仍然是低噪声。

注意到22uF 缺省模式6 (宏) 更加复杂、并且似乎没有将电感与22uF 电容直接串联。

问题: 对于升压仿真、我认为哪个模型?  

有什么想法、为什么模型会有差异?  

Coutx 默认值是如何开发的?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Francis、

    请告诉我们您所指的宏模型是什么? 请告诉我们该模型的来源。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    由于我使用了这个原始模型、我使用了一个来自 TDK 的更复杂的电容器 SPICE 模型、结果相同。

    使用原始 Tina 原理图和 TDK SPICE 模型修改的原理图重新运行仿真。

    我不熟悉 TI 论坛、想向您发送这些文件、但不确定如何执行此操作。

    TI WebBench 提供的22uF 模型

    (三
    *由 WB Importer 创建*
    (三
    .SUBCKT LM5118_BUCKBOOST_BLOCK_COUTx3_WB_CAP_Ceramic 2 4.
    R1 2 3 0.00205
    C1 3 4 1.4E-5 IC=0.0
    R3 5 4 5
    R2 2 4 7.142857142857143E7
    R4 3 26 455555.555555555556
    R6 3 7 455.55555555556
    C5 7 1 4.2E-7 IC=0.0
    R7 3 10 45.555555555555564
    C6 10 1 4.2E-7 IC=0.0
    R8 3 13 4.555555555555556
    C7 13 1 4.2E-7 IC=0.0
    C2 26 1 4.2E-7 IC=0.0
    R9 3 28 45555.55555555556
    C3 28 1 4.2E-7 IC=0.0
    R10 3 29 4555.555555555557
    C4 29 1 4.2E-7 IC = 0.0
    L8 1 5 15 p
    R24 1 5 0.006150000000000001
    L12 5 4 1n
    .end

    TDK 网站中的 TDK 模型纳入 WebBench 设计中

    .SUBCKT LM5118_BUCKBOOST_BLOCK_COUTx3_WB_CAP_Ceramic 2 4.
    C1 2 11 1.97558419E-05
    C2 2 12 5.46117538E-07
    C3 2 13 5.46117538E-07
    C4 2 14 5.46117538E-07
    C5 2 15 5.46117538E-07
    C6 2 16 5.46117538E-07
    C7 2 17 5.46117538E-07
    L1 4 21 4.80000000E-10
    R1 11 21 2.24990000E-03
    R2 11 12 2.64269036E+00
    R3 11 13 1.75788822E+01
    R4 11 14 1.16773848E+02
    R5 11 15 7.74709587E+02
    R6 11 16 5.13332487E+03
    R7 11 17 3.39743027E+04
    R8 2 11 2.20000000E+07
    .end

    谢谢、

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Frank、

    由于 ESL 值、观察到 Vout 结果的这种差异。 我们将对此进行研究。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们为无源组件(电容器、电感器)和开关(MOSFET、二极管)使用基于通用模板的 SPICE 模型。  虽然该模型包含直流电容偏置降额、FET Rdson 等关键低频特性、但在 WEBENCH 模型中 ESL 值等高频行为不是很准确。

    供应商模型(上述情况下为 TDK)可能更准确。 请注意、供应商模型是针对直流偏置= 0提供的、当您使用供应商模型时、您需要更新电容值以与降额电容器值匹配。

    要捕获高频效应、例如输出和输入节点上的准确噪声或开关节点上的振铃行为、我们建议您下载供应商的 SPICE 模型并在 OrCAD/TINA-TI 等离线工具上执行仿真。 您还应在工作台上进行验证、因为高频效果通常很难建模、而且可能还取决于布局或其他因素。  

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具