主题中讨论的其他器件: LM5118、 TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
使用 Web Bench Designer 开发使用 LM5176器件的降压/升压转换器
8 < Vin < 36V
Vout = 12V
Iout = 5安培
已运行 VIN = 22V 和8V 时的瞬态仿真。 输出电压以相对较低的噪声达到12V。
输出电容器是 WebBench 的默认值: 3个22 μ F 陶瓷电容器和2个180 μ F 电容器
报告文件中的 BOM 指示了以下组件
22 μ F 器件- TDK PN C2012X5R1V226M125AC
180 μ F 器件- Samsung PN CL10C161JB8NNNC
当我用 TDK 数据表中的简单 R-L-C 模型替换22uF 部件(R=20 m Ω、L=.480nH、C=22uF)时 、8Vin 仿真(升压)指示输出端存在1V 噪声。
22Vin 降压结果仍然是低噪声。
注意到22uF 缺省模式6 (宏) 更加复杂、并且似乎没有将电感与22uF 电容直接串联。
问题: 对于升压仿真、我认为哪个模型?
有什么想法、为什么模型会有差异?
Coutx 默认值是如何开发的?
谢谢、