请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
建议设计500W 交流/直流转换器模块。
输入180VAC - 260VAC 单相50Hz、交流电源
输出:24V 直流电压和21A 直流电流
哪种拓扑结构可靠且易于构建?
建议使用符合上述规格的某些控制器。
此致、
Sathishkumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
建议设计500W 交流/直流转换器模块。
输入180VAC - 260VAC 单相50Hz、交流电源
输出:24V 直流电压和21A 直流电流
哪种拓扑结构可靠且易于构建?
建议使用符合上述规格的某些控制器。
此致、
Sathishkumar