This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于设计500W 交流/直流转换器模块的建议

Guru**** 1418140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892766/suggestion-for-to-design-500w-ac-dc-converter-module

您好!  

建议设计500W 交流/直流转换器模块。

输入180VAC - 260VAC 单相50Hz、交流电源

输出:24V 直流电压和21A 直流电流

哪种拓扑结构可靠且易于构建?

建议使用符合上述规格的某些控制器。

此致、

Sathishkumar  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 拥有一个具有功率因数校正功能的离线交流/直流转换器、输出为24V 21A。

    您可以在以下链接中找到该设计。  您可以下载光绘文件和 BOM 并构建您自己的文件。

    此致、