This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25705:开关频率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900046/ucc25705-switching-frequency

器件型号:UCC25705

您好!

我想使用 UCC25705 PWM 控制器以100KHz 运行降压转换器。 这是可行的吗?

我在前面看到、UCC35075是500kHz 开关频率下使用的评估板之一。 因此、我希望 UCC25705也可以在100KHz 下使用。 请确认吗?

谢谢、

Jeyaprakash K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeyaprakash、您好!

    您可以在100kHz 设计中使用 UCC25705、请使用下面提供的计算器工具交叉检查您的值:

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sonal 的及时回应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     为了便于说明、 那么为什么数据表仅在0.9Mhz 至1MHz 之间的区域内指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的振荡器部分提到了1MHz 的典型工作频率。

    此致、

    区域