请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25705 您好!
我想使用 UCC25705 PWM 控制器以100KHz 运行降压转换器。 这是可行的吗?
我在前面看到、UCC35075是500kHz 开关频率下使用的评估板之一。 因此、我希望 UCC25705也可以在100KHz 下使用。 请确认吗?
谢谢、
Jeyaprakash K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.