This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:一般问题

Guru**** 2536760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874402/bq25703a-general-questions

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703BQ40Z50-R2

您好!

首先、感谢我在"其他已解决问题"中看到的出色支持。 我想确保我从数据表和其他一些一般性问题中正确理解了一些要点。

-是否有来自 BQ25703的任何信号指示充电完成?

- OTG_Voltage 和 OTG_Current、它们是每个值的限制还是转换器调节 RESP 的值。 OTG 电压和电流是多少?

-是否可以从 BQ25703中的寄存器向微控制器发送以下值:输入电压、输入电流、OTG 电压和 OTG 电流、Vbat、Ibat? 或者应该使用外部电路。 例如、可以将引脚9 (IBAT)连接到微控制器、但我更愿意从寄存器中读取它、这是可行的、读数是否有差异?

-如果我理解正确、可以使用 ILIM_HIZ 引脚设置输入电流限制。 如果通过硬件设置了此限制、是否可以在实线 ILIM_HIZ 仍处于连接状态时通过软件停用此设置并设置其他一些设置?

非常感谢。

很好的酒店

AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amr、

    [引用 user="Amr Elhadidy"]- BQ25703是否有任何指示充电完成的可用信号?

    此充电器不会终止或完成充电周期。 这是主机必须自行确定和禁用的内容、通常由电池电量监测计决定。  

    [引用 user="AMr Elhadidy"]- OTG_Voltage 和 OTG_CURRENT、它们是每个值的限制还是转换器调节 RESP 的值。 在?[/报价]处的 OTG 电压和电流

    没错。 仅当您在 OTG 模式下使转换器过载时、才会达到 OTG 电流限制。  

    [引用 user="AMr Elhadidy"-能否从 BQ25703中的寄存器向微控制器发送以下值:输入电压、输入电流、OTG 电压和 OTG 电流、Vbat、Ibat? 或者应该使用外部电路。 例如、可以将引脚9 (IBAT)连接到微控制器、但我更愿意从寄存器中读取它、这是否可行、读数是否有差异?[/QUERPLET]

    该充电器具有集成的8位多通道 ADC、可为您的 MCU 读取其中的许多值并通过 I2C 传递这些值。 IBAT、PSYS 和 IADFT 是可选的模拟输出、可实现更高的精度。

    [引用 user="Amr Elhadidy"]-如果我理解正确、可以使用 ILIM_HIZ 引脚设置输入电流限制。 如果通过硬件设置了此限制、则可以在硬连线 ILIM_HIZ 仍处于连接状态时禁用此设置并通过软件设置其他一些设置吗?[/QUEST]

    是的、如果禁用 ChargeOption2()寄存器中的 EN_EXTILIM 位、则您将能够禁用外部 ILIM 引脚功能、并且只依赖于基于 IIN_HOST()寄存器的输入电流限制设置。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的回答。 大部分都很清楚。 对于第二个问题、如果我正确理解、OTG 电压设置是一个获得的电压设定点、但 OTG 电流是电流限制。 是这样吗?

    是否有高级电池电量监测计的链接?

    谢谢你。

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amr、

    是的、OTG 电压是 OTG 模式下 VBUS 的稳压电压。 充电器将保持此电压、直到 OTG 输出上的负载超过 OTG 电流限制、此时稳压电压将下降、这与限流电源类似。 但是、只要负载具有足够的调节能力、以防止 OTG 电压降至 VVBUS_OTG_UV 阈值(在 EC 表中)以下、充电器就会继续提供高达编程的 OTG 电流限制的电流。

    对于电量监测计、如果您有多节电池应用、我通常建议使用 BQ40z50-R2。 您可以发布一个单独的新主题、询问有关监测建议的问题、因为我主要支持 TI 的充电器。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    非常感谢您的回答和建议。  

    还有一些其他问题、请与充电器相关;

    - Vbus 是否也用作芯片的 Vcc?

    -当系统由电池供电时、如果没有直流电源、数据表第一页右侧的电池组将会打开。 在本例中、Q4是否保持关闭状态?  

    电池充电和放电时,电池电量似乎是打开的。 是否正确地说、仅在出于任何原因不再需要充电时才禁用 batfet? 是否有可关闭 batfet 的寄存器?

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    非常感谢您的回答和建议。  

    还有一些其他问题、请与充电器相关;

    - Vbus 是否也用作芯片的 Vcc?

    -当系统由电池供电时、如果没有直流电源、数据表第一页右侧的电池组将会打开。 在本例中、Q4是否保持关闭状态?  

    电池充电和放电时,电池电量似乎是打开的。 是否正确地说、仅在出于任何原因不再需要充电时才禁用 batfet? 是否有可关闭 batfet 的寄存器?

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amr、

    VBUS 与 VSYS 一样间接用作充电器的内部电源轨。  

    在仅电池模式下、如果您尚未对 OTG 运行进行编程、则整个功率级不会启用、因此所有功率 FET 都关闭。

    是的、BATFET 仅在禁用充电时关闭。 您可以使用 ChargeOption3 ()寄存器中的 BATFETOFF_HIZ 位禁用 BATFET、但实际上、MOSFET 的主体允许在任何情况下正向传导到 SYS。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    在仅电池模式下、系统是否由电池(即 SRN 引脚)供电?

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amr、

    SYS 轨通过 BATFET 连接到电池、因此是的。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    是的、我记住了二极管。 好的。

    非常感谢您的支持。 非常好。

    此致、

    AMR