主题中讨论的其他器件:BQ25703、 BQ40Z50-R2
您好!
首先、感谢我在"其他已解决问题"中看到的出色支持。 我想确保我从数据表和其他一些一般性问题中正确理解了一些要点。
-是否有来自 BQ25703的任何信号指示充电完成?
- OTG_Voltage 和 OTG_Current、它们是每个值的限制还是转换器调节 RESP 的值。 OTG 电压和电流是多少?
-是否可以从 BQ25703中的寄存器向微控制器发送以下值:输入电压、输入电流、OTG 电压和 OTG 电流、Vbat、Ibat? 或者应该使用外部电路。 例如、可以将引脚9 (IBAT)连接到微控制器、但我更愿意从寄存器中读取它、这是可行的、读数是否有差异?
-如果我理解正确、可以使用 ILIM_HIZ 引脚设置输入电流限制。 如果通过硬件设置了此限制、是否可以在实线 ILIM_HIZ 仍处于连接状态时通过软件停用此设置并设置其他一些设置?
非常感谢。
很好的酒店
AMR