请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040 主题中讨论的其他器件: LM385-ADJ
大家好、团队、
我们是否有最低 Ika 为10uA 的 LM4040替代产品?
我的客户正在寻找 LM4040D25FTA 和 LM4040D30FTA 的替代产品。
谢谢、
尼德胡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尼德胡、您好!
对于2.5V、LM285和 LM385的 Ika (min)为10uA。
对于3V、您拥有的 LM4040是最低的 Ika (min)
LM385-ADJ 可用于获得3.0V 电压、它具有10uA ika (min)、但会有一条额外的电流路径通过偏置电阻。
如果您为串联基准打开、 REF33xx 的 IQ 最大值为8uA、支持2.5V 和3V
对这种低电流的需求是什么?