This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:最小电流

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040, LM385-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892759/lm4040-minimum-current

器件型号:LM4040
主题中讨论的其他器件: LM385-ADJ

大家好、团队、

我们是否有最低 Ika 为10uA 的 LM4040替代产品?

我的客户正在寻找 LM4040D25FTA 和 LM4040D30FTA 的替代产品。

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    对于2.5V、LM285和 LM385的 Ika (min)为10uA。

    www.ti.com/.../datasheet

    对于3V、您拥有的 LM4040是最低的 Ika (min)

    LM385-ADJ 可用于获得3.0V 电压、它具有10uA ika (min)、但会有一条额外的电流路径通过偏置电阻。

    如果您为串联基准打开、 REF33xx 的 IQ 最大值为8uA、支持2.5V 和3V

    对这种低电流的需求是什么?