请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55330 主题中讨论的其他器件: TPS55340、 TPS61178
高男士、
我在我的设计中使用 TPS55330从3至4.2V 的输入生成15V 电压。
是否有方法计算我的设计可以提供的最大输出电流? 在计算 最大输出电流的数据表§8.2.2.5上、我可以使用此公式吗? 如果是 、我知道 ηEST 的值。
是否有人可以提供帮助
此致
布鲁诺