This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:TPS55330最大电流输出计算

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55330, TPS55340, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874692/tps55330-tps55330-maximum-current-output-calculation

器件型号:TPS55330
主题中讨论的其他器件: TPS55340TPS61178

高男士、  

我在我的设计中使用 TPS55330从3至4.2V 的输入生成15V 电压。

是否有方法计算我的设计可以提供的最大输出电流? 在计算 最大输出电流的数据表§8.2.2.5上、我可以使用此公式吗? 如果是 、我知道 ηEST 的值。

是否有人可以提供帮助

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    在此器件的产品文件夹中、 您可以下载电子表格工具 TPS55340。 您可以使用该工具计算最大 IOUT。 计算最大 IOUT 时、效率可设置为0.8

    https://www.ti.com/product/TPS55330/toolssoftware

    在这种输入/输出条件下、TPS61178应是比 TPS55330更好的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    非常感谢我正在寻找的工具!

    此致

    布鲁诺