请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24072 主题中讨论的其他器件: BQ24075、 BQ24078、 TPS3779
大家好、
我的客户希望在其设计中添加 SYSOFF 功能、但现在板上的是 bq24072。
使用此引脚防止过度放电和损坏电池的原因。
我注意到 BQ24075是一个输入引脚、这意味着它可以在外部进行控制。 如何在 bq24072上实现此功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看下面的链接。