This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:如何在 bq24072上实现 SYSOFF 功能?

Guru**** 2527310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24075, BQ24078, TPS3779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892216/bq24072-how-to-achieve-sysoff-function-on-bq24072

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件: BQ24075BQ24078TPS3779

大家好、

我的客户希望在其设计中添加 SYSOFF 功能、但现在板上的是 bq24072。

使用此引脚防止过度放电和损坏电池的原因。

 

我注意到 BQ24075是一个输入引脚、这意味着它可以在外部进行控制。 如何在 bq24072上实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面的链接。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/891376

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    您分享给我们的链接、他们使用的是 BQ24078。

    但是从 bq24072开始、该引脚上没有 SYSOFF 引脚、我们想知道如何实现它。  

    请就此提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    一种方法  是使用电压监控器和 TPS3779类似的器件来控制放置在充电器 OUT 引脚和系统负载之间的 FET。