This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:当低电压输入小于12V 时、升压模式无法正常工作

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880709/lm5170evm-bidir-boost-mode-does-not-working-properly-when-low-voltage-input-is-less-than-12v

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我已将开发套件配置为在升压模式下工作。 当我提供14V 至12V 输入时、升压转换器工作正常。 但是、当我向12V 侧提供11V 或更低电压并启动电路板时、它会同时打开降压和升压 LED。  

请在下面找到我的跳线配置。

当我将电源电压设置为11并打开时、降压和升压 LED 均亮起。

然后我使用汽车电池、并执行了同样的操作。 我将获得相同的结果。

我进一步研究了它、发现 EN 引脚正在打开和关闭。

原因是什么? 我如何解决这个问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kansun、

    感谢您发帖。  由于眩光反射、我无法清楚地看到您的电路板图片。  总之、您能否检查您是否具有以下内容?

    (1)在 PCB 背面 D3旁边的两个较大外露焊盘上焊接一个铜带?

    (2)为 R4安装一个100k 电阻器、该电阻器在 J1旁边?

    其他跳线位置看起来正常。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)在 PCB 背面 D3旁边的两个较大外露焊盘上焊接一个铜带?

    是的

    (2)为 R4安装一个100k 电阻器、该电阻器在 J1旁边?

    是的

    我没有将任何跳线放置在醒目区域。 只要低电压侧启动电压超过11V、升压模式就会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasun:

    我已经检查了 EVM、它可以在低至3V 的电压下工作。  您的图片中包含什么试验电路板? 您能否向我展示这些外部电路的原理图、以便我可以看到连接到 LM5170 EVM 的是什么?


    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    未使用试验电路板。 如果您检查图像、它将连接到接地线。 当我第一次以12等输入电压开始时、升压工作。  

    您是否尝试在启动时提供6V 等低电压、它是否起作用?

    首次为电路板供电时、VIN 和 VCC 引脚的电压是多少?

    启动时是否需要 VIN 引脚的电压超过11V? 由于在升压模式下、VIN 为低电压、VCC 应为唯一的电压值10V。

    我的另一个观察结果:

    我在12V 侧使用了电池、在48V 侧使用了电子负载。 当我增大负载电流时、电池电压会下降。 当电池电压为11.2V 时、此问题再次出现。 当我检查 EN 引脚(ULVO)时、它将打开和关闭(示波器图像)。 此时、降压和升压 LED 均亮起。 出现此问题的原因是 EN 引脚像这样跳过开/关、EN 引脚是否有理由这样工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kansun、

    感谢您的确认。  然后、问题出在 UVLO 信号。  您可以将 R4降低到20k 吗?  R4是 J1旁边的电阻器?  这将使您能够在升压模式下以较低的 VIN 运行。  

    顺便说一下、OPT 跳线(J5)看起来不像在正确的位置。  您应该将跳线电容短接至引脚2和3以实现两相之间的180度交错操作。

    谢谢、

    Youhao