This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:大家好、I#39;m 尝试使用 ucc28710设计降压转换器

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900622/ucc28710-hello-i-m-trying-to-design-buck-converter-with-ucc28710

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28700

在 TI 网站上、我找到了一个有关使用作为降压转换 器输入300 VDC 输出22 VDC @ 250 mA 的 ucc28710控制器的文档。  İ 希望使用此配置、但我需要22VDC @ 1A 的电流  

İ 在 TINA SPICE 分析程序上对其建模、但无法正常工作。 附加文件您可以看到参考文档和 TINA 分析模型。 请告诉我、获得22 VDC @ 1安培输出 converter.e2e.ti.com/.../tidt015.pdf 是不可能的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC2871x_5F00_TINA_2D00_TI_5F00_Buck_5F00_Converter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7103.UCC2871x_5F00_TINA_2D00_TI_5F00_Buck_5F00_Converter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实有一个问题、您是如何选择降压电感器的、以及在什么开关频率下的情况?

    该器 件在最大开关条件下对最大占空比的限制小于57.5%。  应根据最小输入和最大频率选择磁化电感。  此外、在续流期间 VS 分压器控制的电压为0.47V。

    我查看了原理图、未正确设置22V 的 VS 分压器、在续流期间 VS 将控制在4.06V。

    另一个可能有用 的东西是、只需使用直流输入进行评估即可开始、直到仿真运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我说过的、我只是使用 TI 文档 pdf、 即我以前给您发送了邮件。 在该文档中、它建议在22 VDC 下工作。 您能给我一份参考文档来分析这个模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请重试将 VS 分压器设置为22V 。VS 控制设置为4.06V。  

    VOUT-4.06/RVS_UPPER = 4.06/RVS_LOWER

    只要您选择与 ucc2871x 选择反激式转换器初级 Lm 的方式类似的降压电感器、  您应该能够使该模型正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在降压转换器中找到了使用 UCC28700的参考设计。  我认为这可能也很有用。

    此致、