主题中讨论的其他器件: UCC28700
在 TI 网站上、我找到了一个有关使用作为降压转换 器输入300 VDC 输出22 VDC @ 250 mA 的 ucc28710控制器的文档。 İ 希望使用此配置、但我需要22VDC @ 1A 的电流
İ 在 TINA SPICE 分析程序上对其建模、但无法正常工作。 附加文件您可以看到参考文档和 TINA 分析模型。 请告诉我、获得22 VDC @ 1安培输出 converter.e2e.ti.com/.../tidt015.pdf 是不可能的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TI 网站上、我找到了一个有关使用作为降压转换 器输入300 VDC 输出22 VDC @ 250 mA 的 ucc28710控制器的文档。 İ 希望使用此配置、但我需要22VDC @ 1A 的电流
İ 在 TINA SPICE 分析程序上对其建模、但无法正常工作。 附加文件您可以看到参考文档和 TINA 分析模型。 请告诉我、获得22 VDC @ 1安培输出 converter.e2e.ti.com/.../tidt015.pdf 是不可能的
e2e.ti.com/.../UCC2871x_5F00_TINA_2D00_TI_5F00_Buck_5F00_Converter.TSC
e2e.ti.com/.../7103.UCC2871x_5F00_TINA_2D00_TI_5F00_Buck_5F00_Converter.TSC
您好!
我确实有一个问题、您是如何选择降压电感器的、以及在什么开关频率下的情况?
该器 件在最大开关条件下对最大占空比的限制小于57.5%。 应根据最小输入和最大频率选择磁化电感。 此外、在续流期间 VS 分压器控制的电压为0.47V。
我查看了原理图、未正确设置22V 的 VS 分压器、在续流期间 VS 将控制在4.06V。
另一个可能有用 的东西是、只需使用直流输入进行评估即可开始、直到仿真运行。
此致、