Other Parts Discussed in Thread: REF6250, TL431LI, LM334
主题中讨论的其他器件: TL431LI、 LM334
您好!
我在电流敏感型电路上工作、我想使用 REF6250的电流限制功能。 它被表示为+/- 3mA。 在 D/S 的第22页上、给出了两个没有任何单位的公式:
Isc=80e-9*rss+3e-3. - eqn 4.
iL=23.75e-9*rss+0.15e-3- eqn 8.
我了解 IL 是器件将安全运行的建议电流、ISC 是器件将"硬限制"输出的电流电平。 我假设硬限制不能更改。
请您澄清方程式中的单位吗? 目的是以2mA 的电流运行器件。 RSS 的正确值是什么?
我打算将该 REF 用作 NPN 的电流源、而不是用作 ADC 基准。
谢谢你。
Mehmet