This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6250:输出电流限制

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6250, TL431LI, LM334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881347/ref6250-output-current-limit

器件型号:REF6250
主题中讨论的其他器件: TL431LILM334

您好!

我在电流敏感型电路上工作、我想使用 REF6250的电流限制功能。 它被表示为+/- 3mA。 在 D/S 的第22页上、给出了两个没有任何单位的公式:
Isc=80e-9*rss+3e-3.        - eqn 4.
iL=23.75e-9*rss+0.15e-3-   eqn 8.

我了解 IL 是器件将安全运行的建议电流、ISC 是器件将"硬限制"输出的电流电平。 我假设硬限制不能更改。

请您澄清方程式中的单位吗? 目的是以2mA 的电流运行器件。 RSS 的正确值是什么?

我打算将该 REF 用作 NPN 的电流源、而不是用作 ADC 基准。

谢谢你。
Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    公式如下。

    ISC = 80e-9V * RSS + 3e-3A       - eqn 4.
    IL = 23.75e-9V * RSS + 0.15e-3A   - eqn 8.

    我建议使用足够大的 RSS 来使 IL > 2mA。 这意味着 RSS > 78k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marco。

    因此、当 rss=78K 时、IL=2mA、同时 Isc=9.24mA。 它远高于负载(敏感二极管)可以处理的最大电流。  

    如果我将 SS 引脚接地短路怎么办? 在本例中、Isc = 3mA、IL= 0.15mA。 我想我会达到硬性限制、但我对 IL 不太确定。 我不能再从该器件消耗2mA 电流了吗?

    目的是在运行中汲取2mA 的电流、但不超过3mA (或者4mA 至5mA TOPS、但不超过9mA)。

    希望您能进一步澄清 ISS 和 IL 的具体作用。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我相信我们对这个问题有一个更简单的解决办法。 如果您只需要将电流限制为2mA 的方法、我们还有其他解决方案。 您基本上需要一个拉电流/灌电流。

    TL431LI 是否会修复并解决此问题?

    请参阅数据表的图36。

    我们还提供了 LM334系列可调节电流源/灌电流、可实现此目的。