This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:3A 以下 IMON 负载电流监控的精度

Guru**** 2393565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900794/tps25982-the-accuracy-of-imon-load-current-monitoring-under-3a

器件型号:TPS25982

大家好、

我们将通过将 AD 转换器与 TPS25982的 IMON 引脚连接来测量负载电流。

我对 IMON 引脚有一些问题。

有一些有关3A 负载电流条件下精度的信息(数据表 p7和 P11:图14),但我在3A 条件下找不到精度信息。  

问题1. 您是否想告诉我 使用 IMON 引脚的3A 以下负载电流监控器的精度或电流监控器增益(G (IMON))的精度?

问题2. 您能否告诉我推荐 RC 滤波器电阻串联电阻 为10kΩ Ω 或更高的原因 ?  

数据表 P25上提供了 IMON 应用的说明。

"建议在 IMON 输出上添加 RC 低通滤波器、以滤除任何毛刺并获得平滑效果
平均电流测量。 kΩ 建议串联电阻为10k Ω 或更高。"

谢谢

此致、

Akita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akita、

    该器件旨在监控负载电流小于3A 时的电流。 这就是未在数据表中测量和指定负载电流< 3A 时 IMON 精度的原因。

    对 RC 滤波器进行重新分级:如果建议 R 值小于10kohm、以便减小流经 RC 路径的电流、并减少因添加外部 RC 而引起的 IMON 误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akita、

    希望您的查询得到解决。 如果您没有任何疑问,我们可以关闭此主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    很抱歉我迟到了。

    关于第2季度、我已理解、此问题已解决。

    关于 Q1、是否无法知道负载电流精度小于3A?

    很抱歉重复这个问题、但如果可能、我想提前估计精度小于3A。

    谢谢

    此致、

    Akita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akita、

    负载电流高达1.5A 时、IMON 精度可通过数据表的以下快照中看到。  

    遗憾的是、由于前面解释的原因、该器件的 IMON 无法确定负载电流小于1.5A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的合作。

    >此器件 IMON 的额定负载电流小于1.5A

    我知道。

    我将关闭该线程。

    谢谢

    此致、

    Akita