大家好、
我们将通过将 AD 转换器与 TPS25982的 IMON 引脚连接来测量负载电流。
我对 IMON 引脚有一些问题。
有一些有关3A 负载电流条件下精度的信息(数据表 p7和 P11:图14),但我在3A 条件下找不到精度信息。
问题1. 您是否想告诉我 使用 IMON 引脚的3A 以下负载电流监控器的精度或电流监控器增益(G (IMON))的精度?
问题2. 您能否告诉我推荐 RC 滤波器电阻串联电阻 为10kΩ Ω 或更高的原因 ?
数据表 P25上提供了 IMON 应用的说明。
"建议在 IMON 输出上添加 RC 低通滤波器、以滤除任何毛刺并获得平滑效果
平均电流测量。 kΩ 建议串联电阻为10k Ω 或更高。"
谢谢
此致、
Akita