请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好、
我知道 UCC28070可以在 VCC 稳定后运行。
如果您有其他序列(或疑虑)、请告知我们吗?
VCC 稳定后、我必须等待1ms 等等
此致、
隐藏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.