This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于启动序列

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892412/ucc28070-about-start-up-sequence

器件型号:UCC28070

大家好、

 

我知道 UCC28070可以在 VCC 稳定后运行。

如果您有其他序列(或疑虑)、请告知我们吗?

 

VCC 稳定后、我必须等待1ms 等等

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    一旦在 VCC 上超过 UVLO、UCC28070就开始运行

    这会导致 SS 引脚充电、PWM 增加。

    如果 VCC 不稳定、则系统中会发生其他情况、最好在启动 PFC 之前解决此问题。

    这是我唯一能看到的问题。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    隐藏