This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 VSENSE 和 VINAC 电阻配置

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892411/ucc28070-about-vsense-and-vinac-resistor-configuration

器件型号:UCC28070

大家好、

 

我有两个问题。

 

------

[第1季度]

我知道“为了使 PFC 正常运行,两个分频器网络的衰减(KR)必须等效。”

如果两个分压器网络的衰减(KR)不同、有何问题?

 

UCC28070无法输出目标输出电压等

------

 

[第2季度]

如果 VSENSE KR 为0.0078 (23.5k/(2990k+23.5k))、而 VINAC KR 为0.0086 (26k/(2990k+26k))、则两个分频器网络不同、

有何种担忧?

 

另外,如果您有任何信息,您能否告诉我们“允许的 KR 差异”?

 

正常情况:KR 的差值小于0.1

NG 案例:KR 的差异大于0.1

------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    UCC28070具有一个内部电流合成器、用于预测电感器电流的下降斜率。

    该合成器依赖于 VINAC 和 VSENSE 的等分频比。

    您将获得具有相同分压比的最佳精度。

    如果分压器分压比不相等、则可以预期电流失真会轻微增加

    如果您对所选分压比的测试结果满意、则没有理由更改。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的回答。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏