请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好、
我有两个问题。
------
[第1季度]
我知道“为了使 PFC 正常运行,两个分频器网络的衰减(KR)必须等效。”
如果两个分压器网络的衰减(KR)不同、有何问题?
UCC28070无法输出目标输出电压等
------
[第2季度]
如果 VSENSE KR 为0.0078 (23.5k/(2990k+23.5k))、而 VINAC KR 为0.0086 (26k/(2990k+26k))、则两个分频器网络不同、
有何种担忧?
另外,如果您有任何信息,您能否告诉我们“允许的 KR 差异”?
正常情况:KR 的差值小于0.1
NG 案例:KR 的差异大于0.1
------
此致、
隐藏