This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:连接到负载后、输出电压下降

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892243/tlv61220-output-volatge-is-dropping-after-connecting-to-load

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件:BQ25601

我已将升压转换器设计为3.6V 输入的5V、90mA 输出电流。

如果不连接到负载、我将获得5V 输出。

连接到负载后、电压降至4V。

请告诉我原因。

谢谢、此致、

Shubin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubin:

    您是否可以测量 Vin/Vout/SW/FB 波形? 电感电流的情况更好。

    测试期间的负载是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu:

    我在家办公、现在没有任何设备可以测量任何内容。 下面是我在测试期间的观察结果。

    我已经在通用 PCB 中对电路进行了配置。

    我已将其连接到 I.MX6ULL 处理器的 USB_OTG_VBUS 引脚。 该引脚的最大电流为50mA。 我还测量了它显示的电流大约为1mA。

    此外、在测试中、我连接了一个100欧姆的负载电阻器。 流经负载的电流为30mA、其两端的电压为3V。

    谢谢、此致、

    Shubin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubin:

    USB_OTP 仅用于测试或最终应用? 最大电流仅为50mA、恐怕它没有足够的能力为电路供电。

    由于尚未出现波形、我怀疑问题是由电源电压弱导致的。 在启动和负载期间、输入电压可能会大幅下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    USB_OTG 是我们的最终应用。

    升压稳压器由电池充电器 IC BQ25601供电。 其输出电压为3.6V。

    我不理解这一点:"最大电流仅为50mA、恐怕它没有足够的能力为电路供电。"

    请您详细说明一下。

    谢谢、此致、

    Shubin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubin:

    很抱歉、我仍然对您的系统感到困惑。 我认为它是由 OTG 提供的、电流限制为50mA。 我想知道您是否可以为我绘制一个简单的系统块? 以更好地理解输入、负载和控制原理。

    实际上、波形是找出问题的最直接方法。