主题中讨论的其他器件:BQ25601
我已将升压转换器设计为3.6V 输入的5V、90mA 输出电流。
如果不连接到负载、我将获得5V 输出。
连接到负载后、电压降至4V。
请告诉我原因。
谢谢、此致、
Shubin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Minqiu:
我在家办公、现在没有任何设备可以测量任何内容。 下面是我在测试期间的观察结果。
我已经在通用 PCB 中对电路进行了配置。
我已将其连接到 I.MX6ULL 处理器的 USB_OTG_VBUS 引脚。 该引脚的最大电流为50mA。 我还测量了它显示的电流大约为1mA。
此外、在测试中、我连接了一个100欧姆的负载电阻器。 流经负载的电流为30mA、其两端的电压为3V。
谢谢、此致、
Shubin