Other Parts Discussed in Thread: TPS62480
你(们)好
我在板上有6个电源、并且希望使用同一个芯片(TPS62480)
所有电源的最大电流为1安、但其中一个电源的最大电流为6A
由于62480在大约1.7A 的电流下进入单相模式,对于低电流电源,我不能放置第二相电感器吗?如果没有该电感器,控制系统是否会满意——除了 最初给电容器加注电,它永远不会打开第二级。 (我将在高电流电源上使用两个相位)
我将尝试使用 WebBench、但它不允许我使用不同的电感器-也就是说、我尝试创建具有10000000欧姆 Rs (即开路)的定制电感器、但它对两个相位电感器施加了电阻。 电感器成组。 或许有必要能够对其中的两个问题作出不懈的改变,以评估产生影响的问题。
谢谢
格伦