This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62480:使用单电感器运行-相位

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891528/tps62480-operation-with-single-inductor---phase

器件型号:TPS62480

你(们)好

 我在板上有6个电源、并且希望使用同一个芯片(TPS62480)

所有电源的最大电流为1安、但其中一个电源的最大电流为6A

由于62480在大约1.7A 的电流下进入单相模式,对于低电流电源,我不能放置第二相电感器吗?如果没有该电感器,控制系统是否会满意——除了 最初给电容器加注电,它永远不会打开第二级。 (我将在高电流电源上使用两个相位)  

我将尝试使用 WebBench、但它不允许我使用不同的电感器-也就是说、我尝试创建具有10000000欧姆 Rs (即开路)的定制电感器、但它对两个相位电感器施加了电阻。 电感器成组。 或许有必要能够对其中的两个问题作出不懈的改变,以评估产生影响的问题。

谢谢

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦、您好!

    理论上、您可以这样做、但我不建议这样做、因为这超出了规格范围。

    此外、如果 TPS62480只有一个电感器、并且负载因任何原因高于预期(>1.7A)或您的系统看到快捷方式、则未测试系统的行为方式。

    在这种情况下、不能保证功能。

    您可以在 TPS62480EVM 上尝试此方案 来验证您的系统要求。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦、您好!

    此外、如果使用高 Cout 和快速启动斜坡、则电感器中的电流可能超过1.7A 并达到未测试条件。

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的两个回复。

    好的。 明白。 是的、EVM 很可能是最佳选择、启动是问题所在。

    此致