您好!
在处理高温 GPC 测试时、我面临一些问题。 根据手册、我需要在45°C 的温度下对 电池组执行低电流和高电流放电。 但在我完成数据记录之前、GG ASIC 中设置的过热60摄氏度保护会被触发。 这会影响高电流和高温区域中的数据矩阵。 我想知道是否还有其他办法来解决这个问题。 我看到以下两个解决此问题的选项:
1) 1)在低于建议值的温度下执行高温放电测试:35摄氏度、因此我不会触发 OTD 截止。
2) 2)我可以将高电流设置减小到低得多的值、以便电池单元加热所需的时间更长、我可以完成测试。
您能不能告诉我上述解决方案对 BMS SOC 计算精度的影响。
谢谢!