This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ7694003

Guru**** 2548690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874631/bq76940-bq7694003

器件型号:BQ76940

您好!  

在处理高温 GPC 测试时、我面临一些问题。 根据手册、我需要在45°C 的温度下对 电池组执行低电流和高电流放电。  但在我完成数据记录之前、GG ASIC 中设置的过热60摄氏度保护会被触发。  这会影响高电流和高温区域中的数据矩阵。 我想知道是否还有其他办法来解决这个问题。 我看到以下两个解决此问题的选项:

1) 1)在低于建议值的温度下执行高温放电测试:35摄氏度、因此我不会触发 OTD 截止。  

2) 2)我可以将高电流设置减小到低得多的值、以便电池单元加热所需的时间更长、我可以完成测试。  

您能不能告诉我上述解决方案对 BMS SOC 计算精度的影响。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    这两个选项都有效、可防止在放电故障期间触发过热。 但是、您应该记住、如果您的电池在应用条件下会变得如此热、则此故障将在您的应用中触发。

    如果您认为您的电池在正常应用条件下不会发热、则可以在收集 GPC 数据时增大 OTD 阈值。 最好根据需要调整故障阈值、以便收集完整范围的数据。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢快速响应。 至于增大 OTD 限制、在 SOC 校准测试期间接受增大 OTD 限制是否合适、是否不会对电池性能产生影响、因为这可能超出放电期间的建议使用限制60分 C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    我同意您不想超出电池的使用限制。 在这种情况下、我建议您使用您提到的第一个选项:

    1) 1)在低于建议值的温度下执行高温放电测试:35摄氏度、因此我不会触发 OTD 截止。  

    此致、

    Matt